This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:低温下的 SoC 精度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495339/bq40z80-soc-accuracy-at-low-temperatures

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他部件: GPCRB

工具/软件:

我使用 BQ40z80制作了一个电池组、并在放电期间检查了 SoC 精度。

因此、我确认了0℃、-10℃ 和-20℃ 处放电 SoC 的精度差异超过10%。

测试结果

0℃ SoC 测试结果(BQ 与计算结果比较)


-10℃ SoC 测试结果(BQ 与计算结果比较)


-20℃ SoC 测试结果(BQ 与计算结果比较)

我有以下问题。 请回答这些问题。


1、放电 SoC 的差异为何会随着温度的降低而大?
2.如何解决这个问题?
3.如果有办法,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

    此问题已分配并将进行研究。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

    SoC 的不同之处在于电池电量计本身、因为它仅监控电池、而是由于电池的化学成分/物理特性。 这意味着 SOC 预计会随着温度的降低而下降。 无法将 SOC 作为电量计内的温降进行维护、但为了更准确地读取 SOC、可以使用 GPCRB 工具。

    GPCRB 工具:
    https://www.ti.com/tool/GPCRB

    谢谢您、
    Alan