工具/软件:
尊敬的专家:
我们遇到了刻录问题、这不是固件刻录到 ROM 吗?

为什么在重新拔插电池并改回芯片出厂默认固件参数后更新的固件消失了。 重新拔插电池后、BQ27426是否会自动复位固件? 因为我们必须在组装固件之前刻录所有固件、所以在刻录后无法保持电池运行。 黄金映像可以保存到主器件 IC 中并且主器件可以烧写电量计吗?
此致、
Winnie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Alan、
他们已完成将黄金映像导入电量监测计的操作、但如果在维修产品时移除电池、电量监测计配置将重置、并需要再次导入黄金映像。
因此、 他们的 程序想要通过确定黄金映像是否仍然存在来确定是否重新导入黄金映像。 他们无法通过读取 CHEM ID 来判断黄金映像是否仍然存在、因此决定读取 OpConfig [TEMPS]位、因为默认值为00、并将黄金映像配置为01。 他们没有找到要读取 OpConfig [TEMPS]位的地址、如何读取这些位?
此致、
Winnie
你好、Winne、
该功能是正常的、对于该系列中的电池电量计、该功能是正常的、以便在电量计断电后擦除黄金映像。 如果您不喜欢此功能、请改用名称中具有"Z"的电池电量计、或查看"电量计通信"以展示如何从 MCU 端对黄金映像进行重新编程。
谢谢您、
Alan