This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:自动复位固件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488161/bq27426-automatically-reset-the-firmware

器件型号:BQ27426

工具/软件:

尊敬的专家:

我们遇到了刻录问题、这不是固件刻录到 ROM 吗?

为什么在重新拔插电池并改回芯片出厂默认固件参数后更新的固件消失了。 重新拔插电池后、BQ27426是否会自动复位固件? 因为我们必须在组装固件之前刻录所有固件、所以在刻录后无法保持电池运行。 黄金映像可以保存到主器件 IC 中并且主器件可以烧写电量计吗?

此致、

Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    该电池电量监测计是数据 RAM 电池电量监测计、这意味着即使复位电量监测计数据闪存参数也会恢复到默认值、从而需要主机重新刷写电量监测计以将数据闪存参数恢复到用户定义中。


    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    他们已完成将黄金映像导入电量监测计的操作、但如果在维修产品时移除电池、电量监测计配置将重置、并需要再次导入黄金映像。

    因此、 他们的 程序想要通过确定黄金映像是否仍然存在来确定是否重新导入黄金映像。 他们无法通过读取 CHEM ID 来判断黄金映像是否仍然存在、因此决定读取 OpConfig [TEMPS]位、因为默认值为00、并将黄金映像配置为01。 他们没有找到要读取 OpConfig [TEMPS]位的地址、如何读取这些位?

    此致、

    Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    我已收到你的问题、并将尽快回答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Winne、

    该功能是正常的、对于该系列中的电池电量计、该功能是正常的、以便在电量计断电后擦除黄金映像。 如果您不喜欢此功能、请改用名称中具有"Z"的电池电量计、或查看"电量计通信"以展示如何从 MCU 端对黄金映像进行重新编程。  

    监测计通信:
    https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts = 1744059680080&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27426

    谢谢您、
    Alan