This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25190:对于开关降压、2.2uH 而非建议的1.0uH

Guru**** 2553280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497657/bq25190-2-2uh-instead-of-recommended-1-0uh-for-switch-buck

部件号:BQ25190

工具/软件:

您好!

如果我们使用2.2uH 电感器(PLEA67BBA2R2M-1PT00)而不是建议将1.0uH 电感器用于降压转换器、那么我们可能会出现什么问题?

电路在峰值时消耗的电流不超过15mA @ 1.8V。

此致、

Ilia.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilia:

    我已经确定了可用电感器选项的以下限制。

    因为 IC 设计已经针对降压转换器进行了优化、所以建议的电感范围是从0.7μH 到1.2μH。 当使用更大的电感器时、1.2μH 可能会对稳定性或满足指定的性能产生影响。

    通常、较低的开关频率会使用更大的电感、从而降低 IC 开关损耗。 但是、必须注意采用小封装尺寸时更大的电感、因为较薄导线处的更多绕组会导致更高的直流电阻、从而降低最终的效率 另一个方面是负载瞬态响应性能、其中较小的电感通常会导致更快的瞬态响应。

    最终、我们既没有验证器件行为也没有表征器件行为、也没有在非建议元件值条件下保证器件行为。 考虑到电路的低负载电流、这可能不是问题、但我建议在典型和最大负载和温度条件下测试瞬态稳定性和效率、以查看这是否适合您的应用。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。 您能建议如何直接订购此 PMIC 商品吗? 它目前在 TI 网站上处于缺货状态。 我们需要7000pcs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilia:

    不幸的是、我无法解决这个问题。 我建议通过客户服务而非 E2E 联系我们。 您也可以尝试使用 DigiKey 这样的分销商。

    此致、

    Juan Ospina.