工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队
我对 BQ40Z50中的 SOH 寄存器和 LoadRate 配置有一些问题:
-
SOH 寄存器在
0x4F和之间有什么区别0x77?

2. SOH Load Rate 参数的目的和原理是什么? 应如何配置? 是否应根据电池将经历的最大放电电流来设置?

-
如果我将 SOH LoadRate 设置为1A 但实际放电电流仅为0.2A、SOH 会更快还是更慢地降低?
期待您的指导。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队
我对 BQ40Z50中的 SOH 寄存器和 LoadRate 配置有一些问题:
SOH 寄存器在0x4F和之间有什么区别0x77?


2. SOH Load Rate 参数的目的和原理是什么? 应如何配置? 是否应根据电池将经历的最大放电电流来设置?

如果我将 SOH LoadRate 设置为1A 但实际放电电流仅为0.2A、SOH 会更快还是更慢地降低?
期待您的指导。
谢谢!
您好、Tom、
1 - 0x4F 和0x77之间没有实际区别、要么是0x77用于 MCU 读取 SOH 和0x47用作开发人员读取 SOH 的制造命令。
2-请参考讨论 SOH 负载率的这个 e2e、但实际无需更新此参数
3-SOH 更新速度会"更快"、但会更加不稳定、因为更新的频率要比 SOH 内的实际变化频繁。
谢谢您、
Alan