This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:环配置"链路切断"处理

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498262/bq79616-q1-ring-configuration-link-cut-handling

器件型号:BQ79616-Q1

工具/软件:

您好、

这个问题实际上与之相关 BQ79718 、但它未在上面的"部件号"中作为选项列出。

如图所示 振铃 配置:

  1. "链节切割"(A. 单路 通信 两个堆叠的 BQ79718电芯监测器件之间的链路是否已停止工作)是否报告/呈现状况?
    1. 换句话说、当主机向堆叠器件发出堆栈读取命令时、响应帧将包含哪种信息来指示这种情况?
  2. TI 有任何可能的示例代码用于处理此情况?

下面是一个图来说明这种情况:

谢谢你。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    未显示该器件的原因是、它是一款受 NDA 保护的器件。 我将通过电子邮件回复您、以完成该主题。  

    下次、请在讨论受保护器件时使用内部论坛。

    此致、

    Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    请告知如何使用"内部论坛"。 谢谢你。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    选择要在哪个论坛上发布您的问题时、请使用标题中包含"内部"的论坛。

    如果您看不到此论坛、请与当地 FAE 联系、了解如何获取所需的 NDA。

    此致、

    Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 还请通过电子邮件回复我的后续问题。 谢谢您、Bo。