This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451-Q1:15V UVLO 请求

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451-Q1, ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495917/iso5451-q1-15v-uvlo-request

器件型号:ISO5451-Q1
主题: ISO5451中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在寻找 SiC 驱动器、他们需要15V UVLO 规格、我们是否有合适的隔离式驱动器器件可以支持它? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    您能解释一下他们使用的 SiC FET、以及为什么15V 是确切的要求吗? ISO5X5X 器件确实具有建议的最小15V 电压、但我们的大多数 SiC FET 栅极驱动器的建议最小电压约为13.5V、称为12V UVLO。 这样可以提供一些噪声容限、并且有助于在以15V 电压驱动 SiC FET 时、在导通期间避免 UVLO。

    可用的最高 UVLO 选项是 UCC21551D:

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是否有客户使用 ISO5451-Q1作为 SiC FET 驱动器? 我的客户希望确保他们不是第一个这样做的人。 谢谢。  

    最好的应届毕业生

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    是的、ISO5451通常用于驱动 SiC FET。 它具有一个针对 IGBT 进行优化的 DESAT 引脚、但您可以通过将 DESAT 短接至 COM 来禁用此功能。

    除了这一点之外、IGBT 栅极驱动器中没有太大的差异。  

    此致、

    Sean