This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:关于学习周期出现故障

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494062/bq27421evm-g1a-about-learning-cycle-have-fail

器件型号:BQ27421EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEMBQ27421-G1

工具/软件:

运行 bqstudio 学习循环时、我出现了这个错误  、为什么会出现这个错误? 这是我的数据寄存器  ,我使用400mA 1540wAh 完全4.4V Vempty 3.4V 电池来学习,我是否应该更改任何数据来解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、

    对于系统中使用的 chemID 不匹配的用户、这是一个常见问题。 我将在 CALIBRATION 选项卡中重新进行校准、然后重新运行 GPCCHEM 报告、查看哪个 ChemID 与您的电芯之间的差异小于3%、然后继续使用该报告。

    GPCCHEM 报告:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据文档、我使用 G1-A EVB、我需要使用0x0128 CHEM_ID、、但我们的项目肯定不会使用此 ID、因此如果我不使用此 CHEM_ID 意味着我无法了解?  这是关于 bq27421为什么 DoD 误差如此高?的报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、

    您必须使用另一个能够解锁整个 chemID 库的电池电量计、问题是、如果您有电池电量计、他们使用的是整个 chemID、那么您可以使用误差百分比为1.75的 chemID、这很好、但误差百分比为21.76根本不可行。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我继续使用 bq27421-G1A、我仍然无法正确学习电池了吗? 因为我不能设置 VOK 位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    您需要改用不仅具有预编程 chemID 的电池电量计平台、仍然可以保留相同的参数。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我现在的问题是无法使用 bqstudio 学习循环函数、我想问的是、我是否不想更改 F.G、以便无法运行整个循环?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、

    无法完成电池学习周期的原因是您选择了电池电量计。 在  bq27421-G1中、您只能在四个 chemID 之间进行选择、这意味着您最好选择一个误差差异为21%的 chemID、这是行不通的。 您需要改用另一个可以访问整个 chemID 平台的电池电量监测计、以便与电芯配合使用。

    谢谢您、
    Alan