This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20343:负载电流大于300mA 时的瞬态

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498941/lm20343-transient-on-load-current-greater-than-300ma

器件型号:LM20343

工具/软件:

您好:

当负载电流超过300mA 时、输出上的每个时钟周期的开始都会出现一个瞬态、瞬态幅度随着电流的增加而增加。 我可以通过电子邮件分享其他测试设置信息、原理图和电路板布局布线吗?

谢谢、

Sinjon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sinjon:

    您能否通过电子邮件分享所有信息? 请包括示波器捕获。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的答复。 您能否向我发送电子邮件或发送电子邮件地址、以便我向您获取包括范围捕获在内的信息?

    谢谢、

    Sinjon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sinjon:

    我给你发了一封电子邮件

    此致、

    Rahil