This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:SoC 不准确

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494738/bq27426-soc-is-not-accurate

器件型号:BQ27426
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户在使用 BQ27426时遇到了问题。 请参阅以下注释。

开始时、我们将加载黄金映像
然后读取电池电压和 SOC
但找到了同一台机器
电池电压非常精确
但 SOC 差异巨大
读取黄金映像后、SOC 需要哪些条件才能更加稳定?
为什么会有如此大的差异?
是否有任何文档或推荐的测试方法?
以下是同一台机器上两次连续测试的测试结果

1. VBAT = 3.981V、SOC = 58%

  1. VBAT = 3.985V、SOC = 73%

BR、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach:

    与 BQ27426搭配使用的是什么软件? 我们建议使用 BQStudio。

    BQStudio:
    https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的支持!

    Rd 用于完成黄金映像
    然后在生产过程中,整台机器组装完毕后,仪表将不会断电。
    为整个机器加载电量计黄金映像命令
    然后读取测量仪表电压和 SOC
    我提到的问题出现、Vbat 相同、但 SOC 将有很大不同
    此流程的任何方面是否需要修改?
    或者是否有任何建议的方法?

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach:

    是否还可以附加有问题的事件的.log 文件和.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    RD 如何获得.gg 和.log?

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach:

    对于.log 文件、您需要按以下所示的 bqstuido 中的"start log"按钮、然后重新创建事件、然后点击"stop log"以查看您的寄存器。 对于.gg 文件、用户可在"Data memory"选项卡中将其导出。

    谢谢您、
    Alan