This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:TI 中的化学物质注册

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489343/bq40z80-chemistry-registration-in-ti

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

工具/软件:

我们正在准备注册 Eve 的4000mA 21700-40PL(INR 21700-40PL)化学。

我们在网上试过,但只得到家庭信息。

因此、我们希望将样品直接发送到 TI。

我们决定支持夏娃。

请回答以下问题。

1.注册 Chemistry 时应该将 TI 发送到哪里?

2.请告诉我地址和联系人。

3.请同时告诉我联系人的电子邮件地址。

4.我应该发送多少个细胞样本?

5、我应该发送什么材料?

6.我们的应用信息。

  1) 4S3P、12000mA

  2)充电电流12A(1C)

  3)连续放电是60A。

  3)最大放电电流为80A。

  4)本产品适用于无人机。

请快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

    您的问题已分配、并将在可能的情况下得到解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    请将您对上述问题的答复发送至 jinkeun.kim@bgarage.ai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ti_Alan Frias 和软件团队
    感谢您的支持


    我收到了您对此电子邮件的回复

    ▣ 检查当前状态
    1. 3月20日提交的化学数据是使用类似的电池
       
    2.本电子邮件中包含的 ChemUpdate1143.zip 包含 INR21700-40P、但不包含 INR21700-40PL (无绳)电池单元的 ID
    3、电池电芯之间的差异
      1) INR21700-40P -->传统电池
      2)  INR21700-40PL -->无级电芯
        请参阅随附的文件:INR21700-40P 和 INR21700-40PL 数据表

    ▣   我们的要求
    1.首先,我们的要求是在化学品更新中正式注册。(ChemUpdate1146.zip)
       
    请回复要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、  

    您收到的电子邮件是由于使用了 GPCCHEM 计算器工具。 我坚持使用误差差异最小的 ChemID、但我们的 TI 团队不与电芯制造商合作、这意味着您必须联系电芯公司  、了解在使用 BQStudio 软件方面产品之间的差异。我首先要在"Calibration"选项卡中对不同的单元进行校准。 然后、我将更新数据存储器表中的关键参数。 然后、我会运行 GPCCHEM 计算器并得到一个差异误差较大的 chemID 3% 。  对于 BQ40Z80电池电量计、我将遵循 EVM 文档进行操作。

    关键参数:  
    Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    学习周期:  
    https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1741893409900&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D85%2526searchTerm%253DHow+to+achieve+a+success+learning+cycle

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

    但这个问题仍未解决
    INR 21700-40PL 不在"ChemUpdate1146.zip"中
    INR 21700-40P 存在,但它是一种不同的细胞化学品

    那么我应该如何正式注册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将仔细阅读您发送给我的 GPCCHEM 和学习周期文档、然后再次继续。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、  

    在此期间、我暂停了您的趋势。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    您是否有机会更新此主题? 此客户仍在等待您的反馈。

    谢谢。

    此致、  

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JK、

    如前所述、确定是否需要定制 ChemID 的唯一方法是完成 GPCCHEM 计算器报告、查看最佳匹配的 ChemID 并验证其差异是否小于3%。 我看到您之前发送了 GPCCHEM 报告、但我无法查看图片、因此无法验证您是否存在这种情况。 无论您是否决定使用匹配最佳的 ChemID、您仍然可以选择为电池设置自定义 ChemID。 对于这种情况、您需要联系当地的德州仪器(TI) FAE、了解如何为此流程配送电池。

    谢谢您、
    Alan