This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:USB 转 GPIO2能否通过 PMBus (I2C)连接和配置 Xilinx 板上 ZC706的 UCD90120A?

Guru**** 2663435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499522/ucd90120a-can-usb-to-gpio2-connect-and-configure-the-ucd90120a-of-zc706-on-xilinx-board-via-pmbus-i2c

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件:USB-TO-GPIO2

工具/软件:

尊敬的专家:

USB 转 GPIO2能否通过 PMBus (I2C)连接和配置 Xilinx 板上 ZC706的 UCD90120A?

只需购买此套件是否足够、或者是否需要其他附件?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、USB-GPIO2适配器应支持

    此致

    颐和