This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV742P:短路输出电流

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV742P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498405/tlv742p-short-circuit-output-current

器件型号:TLV742P

工具/软件:

你(们)好

我需要知道 TLV742P 是否构建折返短路保护、因为我可以在数据表中看到。 如果它具有保护功能、您能告诉我在输出端短接至 GND 时的短路电流。

此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TLV742P 具有砖墙电流方案 用于过流保护(这包括短路情况)。  在电流限制期间、输出提供固定量的电流、该电流在很大程度上与输出电压无关。 在这种情况下,输出电压不受调节,并且是 VOUT = ICL×RL。 PMOS 导通晶体管将耗散(VIN–VOUT)×I_LIMIT、直到触发热关断且器件关断。 当器件冷却时、内部热关断电路将器件重新接通。 如果故障条件持续存在、器件会在电流限制状态和热关断状态之间循环。

    i_CL 的值如 数据表的图20和图21以及 EC 表中所示。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细说明。

    我知道 TLV742P 不采用折返电流限制方案、而是砖墙式电流限制方案、即 Vout 独立电流限制 I_CL、因此它会在 Vout 短接到 GND 的情况下保留 I_CL 值。

    最好的应届毕业生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 我现在将关闭此主题。