This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24041EVM:确认 BQ24041EVM 上的此行为

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24041EVM, BQ24041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495325/bq24041evm-confirm-this-behavior-on-bq24041evm

器件型号:BQ24041EVM
主题: BQ24041中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

客户正在使用 BQ24041EVM 进行评估。

BQ24041上的充电输出结束后、CV 充电继续、如果保留一段时间、则电流逐渐降至0A。   根据数据表8.4.11、描述了"End Threshold -> CHG:Hi-Z -> Battery Detection routy -> Charging Current Termination"。  

另一方面、根据数据表8.4.9、当进入 TTDM 时、电流会逐渐减小、直至达到零。 由于 BQ24041没有 TS 引脚、因此假定没有 TTDM 功能、但根据结果、它看起来像 TTDM 行为。

他们有以下问题。

・这是器件的预期行为吗?

尽管 BQ24041没有 TS 端子、但 TTDM 是否正常工作?

・有没有办法在 CHG 输出端停止充电 如果他们禁用它,我想我可以避免它。 还有其他方法吗?

 

此外、由于电池用于为固定电池充电、因此不会插入或取出电池。 此外、BAT_EN 引脚由10kΩ 下拉。

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您查看器件比较、则端接被禁用。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike-San、

    BQ24041通过 CC 模式完成充电后、BQ 会更改 CV 模式并减小充电电流。  然后 BQ 将/CHG 引脚上变为高电平。   但是、BQ 仍然会在 CV 模式下为电池充电吗?  请告知我们。

    如果是、您能告诉我们原因吗?

    谢谢、此致、
    Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据数据表、"BQ24041不会终止充电、但是、一旦电池电流达到编程充电电流的10%、CHG 端子就会关闭。"  要停止充电、请使用/BAT_EN 禁用芯片。

    此致、

    Mike Emanuel