This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2650:电流检测仿真

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497924/lmg2650-current-sense-emulation

器件型号:LMG2650

工具/软件:

您好、  

我在全桥配置中使用2 LMG2650:  

  我可以将  CS 对连接在一起吗? 我想确保 LMG2650的电流检测仿真不会受到其相邻器件的干扰、例如: Gain、... 因为两个低侧 不会同时导通。

谢谢、

杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerome、  
    是的、两个电流 输出可以加在一起馈入电流检测电阻器。 建议在此处添加二极管。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    增加一个串行二极管来保护 GaN 的 CS 输出、对吧?

    二极管的正向电压会改变测量,因为 Vf 不是恒定的:不是每个二极管之间的相同的 Vf ,也取决于电流,..

    该 计划是测量10A 到10A 的大动态电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、考虑到这些额外的注意事项、您可以忽略二极管。  

    谢谢、

    John