This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:Vout_mode

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498890/tpsm846c23-vout_mode

器件型号:TPSM846C23

工具/软件:

您好、

我们 在具有 PMBus 命令的设计中使用了 TPSM846C23MOLR 电源。 我们需要输出电压以5mV 以内的增量递增。

我们想了解稳压器的步长和分辨率、是否可以将步长从出厂设置值更改为其他值? 稳压器中有多少个位 DAC 可用?

Vout MODE 寄存器是否表示步长、以及指数(-9)是如何提供的?  

谢谢

S Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    是 VOUT_MODE 表示 VOUT_COMMAND 和任何其他 VOUT 相关命令的步骤。 此命令是只读类型命令、因此无法更改。 该命令设置为线性模式、指数=-9、这相当于步长2^-9 = 0.001953125V、或者如果舍入为1.953mV/count、则该步长等于2 -9 = 0.001953125V。 命令总共有8位、3位用于设置线性模式000、然后5位用于设置指数 10111 (-9)

    根据这些条件、您可以考虑3个阶 跃(3x1.953=5.859)、该阶跃非常接近5mV 的所需阶跃、我们可以使用器件的预设设置来实现该阶跃。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 这意味着每个阶跃的阶跃大小增加1.953mV?

    此致、

    S Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    是的、正确。 每个阶跃上升/下降 1.953mV。

    此致、

    Eileen