This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17579Q5A:如何获得 MOSFET 的热容量和安培;热导

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495998/csd17579q5a-how-to-get-the-thermal-capacity-thermal-conductance-of-mosfet

器件型号:CSD17579Q5A

工具/软件:

因为我想得到 MOSFET 的时间常数。 我需要得出热容量和热传导。

我认为热导率是  热阻抗(可能是结至环境)的倒数。

以及如何从脉冲电流能力中获取热容量?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yun Fang、

    感谢您关注 TI FET。 我不清楚您要求什么。 Rθjc 在数据表中提供了热阻 R θ Rθja 和 R θ J。 我们还包含归一化瞬态热阻抗图、用于估算单个脉冲或重复脉冲的结温上升。 您是否有所需信息的示例?

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、导体的温升曲线 呈指数曲线。 时间常数 Tau 由热容量和热导决定。 对于 MOSFET、热导通常是已知的。 但热容量并不那么清楚。 我需要此数据来驱动温升曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Yun Fang、

    感谢您的更新。 我要看看是否可以处理数据表图1中的 ZθJC 图中的数据、以生成一个焦耳热与温升(°C)间的关系图 请待机。 我会尽快回复您。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Yun Fang、

    我提取了产品开发期间收集的表征数据、其中包括用于生成数据表图1中归一化瞬态热性能的 Zθjc μ V。 使用此数据、我生成了如下所示的单个脉冲曲线。 我假设功率脉冲为1W、并将其乘以脉冲宽度以获得能量。 ΔTj 温升、我使用了:Δ T = P x Rθjc Δ T x Zθjc Δ T。 这对您有意义吗?

    谢谢、

    John