This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496398/lm5122-lm5122

器件型号:LM5122
主题:PMP9256中讨论的其他器件

工具/软件:

请分享带有变压器 PA2398NL 的评估板的原理图和 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sangramsinh,

    感谢您使用 e2e 论坛。
    如果您指的是我们的某个 EVM 板、请查看相应的用户指南、该用户指南可在技术文档部分中找到。
    此文件包含材料明细表列表。

    如果要查找所列元件的数据表、只需在制造商网站上浏览元件名称并从此处下载数据表。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我使用 的是 PMP9256 EVM 电路板。 但是、我发现 BOM 和原理图的元件值存在一些不匹配、也没有为少数元件提供占用空间/放置空间。

     您能否 通过器件型号提供使用变压器的 EVM 的确切 BOM  PA2398NL。

    上述变压器的 BOM 电感也为307uH、但在变压器的实际数据表中、它们提到了100uH。 请确认相同内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sangramsinh,

    感谢您指出这一点。
    我将检查原理图和 BOM 不匹配、并查看是否需要进行修订。

    请允许我等到明天再回来。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sangramsinh,

    我同意这里的原理图相当令人困惑。
    实际上、PCB 使用两个不同的电感器 X1_A 和 X2_B
    仅填充了一个、BOM 文档中仅列出 X1_A。
    我假设他们为这两个电感器创建了封装、以比较每一个电感器的性能。

    遗憾的是、我无法确定两个电感器中的哪一个被认为是更好的选择、但根据您的设计要求、您还可以选择两个电感器中的哪一个更适合您的设计、甚至可以选择完全不同的器件。

    我还建议查看我们的功率级设计器工具、以评估哪些电感会导致系统内的哪些电流电平。
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 X1_A、能否分享 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需了解 BOM、请点击此处。
    https://www.ti.com/lit/df/snvr389a/snvr389a.pdf

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    可以指定需要组装哪些元件才能使用变压器 X1_A

    还应确保电感值相同。

    根据 BOM、该值为307uH、但根据该器件的数据表、该值为100uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sangram、

    如果电感在 BOM 和数据表之间变化、我将始终遵循元件的数据表。
    在本例中、我使用100uH 电感来计算得出。
    数据表还提供了有关拟合元件所需的封装尺寸的信息。
    请确保绕组连接正确、否则初级侧和次级侧将同时传导电流、您将无法获得输出侧所需的功率。

    此致、
    Niklas