This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:并联2个或3个正向隔离转换器以提高功率

Guru**** 2770195 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC39002, UC3907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499171/ucc39002-paralleling-2-or-3-forward-isolated-converters-for-increased-power

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他部件:TL431、、 UC3907

工具/软件:

你好。

我们的75W 12V 直流隔离式正激式转换器使用分压器电路、具有电压模式 TL431AIDBZR+PC357控制。

我们的客户希望并联2个或3个转换器以实现150W 或225W 12V 输出。 我们现有的转换器可提供+/- 3%的精度、但我们可通过使用更高精度的 TL431将精度再降低0.5%。

我们无法找到任何显示如何将 UCC39002连接到隔离式 PWM 转换器并将其用于隔离式 PWM 转换器的参考原理图。 我是否可以申请获得有关将 UCC39002连接到隔离电路的参考原理图的帮助? 我已经阅读过 SLUA147、但这适用于非隔离式转换器。

由于转换器的输入浪涌电流有限、因此我们必须小心瞬态响应。 如果需要、我们可以在并联子板上添加额外的电感器和电容器、但随后可能需要一个计时器电路来延迟输出、直至电容器充电。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devesh:  

    我向您保证、UCC39002可以使用隔离式和非隔离式电源、并具有相同的设计注意事项。  
    UCC39002并不关心要并联的电源是否隔离;只关心是否有遥感连接可供调整模块输出电压。   

    本应用手册 (TI 文献#SLUA270) 说明了将三个模块连接在一起以实现共享的一种方法。  
    https://www.ti.com/lit/pdf/slua270
    在本应用手册中、并未指定这些模块、只是隔离模块与否并不重要。   

    您参考的应用手册(TI 文献#SLUA147)包含图6、7、10和11中所示的隔离式电源示例。  此应用手册采用较旧的控制器 UC3907 (仍受支持、不再推广)、但许多共享控制原则是相同的、并且也适用于 UCC39002。  

    我认为您不需要添加更多的电感器或电容器来实现并联目的。  模块的瞬态响应将不受影响。
    电流共享的环路响应设计为比 PSU 响应慢得多、因此它不会干扰调节或引入不稳定。  

    此致、
    Ulrich