This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78S40:LM78S40CN/NOPB-额定温度更高的替代产品

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498520/lm78s40-lm78s40cn-nopb--alternate-with-higher-temperature-rating

器件型号:LM78S40

工具/软件:

 您好专家、

我正在寻找 额定温度更高的 LM78S40CN/NOPB 型号。 如果不是、TI 将提供任何其他制造商的支持。 看起来 TI 中有一个工作温度范围为-55°C 至125°C 的型号。 如果此器件上有任何引线、请告诉我。

提前感谢、

Abhinand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhinand,   

    器件型号如下:
    LM78S40J/883、  采用 J16A 陶瓷 DIP 封装、  额定温度为−55˚C 至+125˚C

    某些分销商应该有库存。

    此致
    哈利