This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1653:关于 ILIM 电阻器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489542/tps1653-regarding-ilim-resistor

器件型号:TPS1653

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

根据数据表、TPS16530电子保险丝的限流电阻值为9K 至30K Ω。

如果我在这里安装0E、情况是怎样的?

谢谢、

Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manikeanta、

    TPS1653将其视为 ILIM 短路、电子保险丝无法上电。

    它将被禁用。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我错误地安装了0欧姆电阻器而不是9k 欧姆电阻器。

    该器件上电 、电流 在关断之前上升至400 -500mA。

    谢谢、

    Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在500mA 之前、我没有看到电子保险丝上发生任何关断活动。
    > 500mA、发生关机。

    谢谢、

    Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikanta、

    您能分享原理图吗?

    ILIM 是否会增加任何电阻? 您能否直接在 ILIM 引脚和 GND 之间进行检查?

    输出端是否连接了电容器? 什么是浪涌电流?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我附上了原理图的屏幕截图。

    请看一下。

    谢谢、

    Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikanta、

    RILIM 连接3.3K。

    当您连接0E 并尝试打开电路时、它是否在打开?

    以下句子来自数据表。 您看到这种行为吗?

    "TPS16530器件具有 ILIM 引脚短路和开路故障检测和保护功能、 当检测到 ILIM 引脚对 GND 短路或开路时、内部 FET 会关断、并保持关断状态、直到 ILIM 引脚故障消除。"

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    ILIM 电阻器为30K、而不是3.3K。

    我不小心在这里连接了0E、但 eFUSE 正在通电。 这是一种奇怪的行为。

    如果可能、您能否从您的结尾尝试一下并更新。

    谢谢、

    Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    没问题。 我将在本周结束前进行检查和更新。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    我在 ILIM 短路和开路的情况下检查了以下电路。 没有 VOUT。 PGOOD 不为高电平。