This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:校验和读取错误

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498092/ucd3138-checksum-read-error

器件型号:UCD3138

工具/软件:

大家好。 我有一个问题、希望您能帮我解决。 我以以下方式写入校验和、但程序无法开机并启动、我执行了0xD6指令、出现意外数字。 请问问题是什么? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次我返回 ROM 模式时、是否会清除校验和? 如果是、如何让程序启动和启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可以、如果选择进入 ROM 模式、则校验和将被清除、UCD3138将跳转到 ROM 模式。 如果希望程序在启动后立即执行、请使用"Write program checksum (写入程序校验和)"选项。  

    第二个屏幕截图显示了响应的 UCD3138  DEVICE_ID PMBus 命令。 这意味着 UCD3138正在正确执行其程序闪存。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我还有一个问题。 如果程序正确运行、UCD3138将响应 DEVICE_ID PMBus 命令。 相反、如果 UCD3138未响应 DEVICE_ID PMBus 命令、则表示程序未运行?

    如果程序执行"PMBUS_READ_WRITE_ROM_MODE (PMBUS_WRITE)"(后门)、它是否会自动跳转到 ROM 模式而不执行程序?

    现在、我将使 FAULT0引脚接地并下载程序、未选中则运行以下情况。 您会发现程序已成功下载但尚未执行。 如果此时执行在稍后触发、则结果不是 DEVICE_ID。

    如果出现以下情况、

    如果没有 PMBus 器件响应 DEVICE_ID 请求、是否触发了程序的后门? 是否存在成功下载程序但没有 device_ID 可用的任何其他情况?

    	if((MiscAnalogRegs.GLBIOREAD.bit.FAULT0_IO_READ == 0) || (PMBusRegs.PMBCTRL1.bit.SLAVE_ADDR == 0x7e))//0x7e
    	{
    		pmbus_read_write_rom_mode(PMBUS_WRITE);
    	}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、如果您启用了硬件后门、则执行的第一个代码是"跳转到 ROM 模式"代码。 因此、它永远不会到达  PMBUS_HANDLER () 并响应 DEVICE_ID 请求。 UCD3138似乎仅处于 ROM 模式。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢