This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55285:TI 建议

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS55285, TPS55287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498900/tps55285-ti-recommendation

器件型号:TPS55285
主题中讨论的其他器件:TPS63060TPS55287

工具/软件:

您好:

您能推荐一款具有可调输出电压的 TI 电源芯片吗? 主要用于风扇。
参数要求:6-9V 输入电压(两节锂电池)、6-9V 输出、可调节、精度为0.1V、最大电流为500mA。 其中、输出电压可动态调节、因为风扇受电压控制、而不是通过硬件 FB 电阻器进行调节。
至于需要降压还是降压/升压、没有硬性要求。 客户表示应优先满足输出要求、因为仍然可以通过增加额外的电源电平来满足输入要求。
当前客户收到的大多数解决方案是调整硬件 FB 电阻器、这不符合要求。
谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您联系我们。 对于此电压和电流电平、TPS63060正常、但只能选择两个输出电压。

    对于 RTM 器件、TPS55287可以支持可调节输出电压。 TPS55285仍然正常。

    此致、

    木林