This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:TPS61299的1.8V/TPS61299 100mA 输出

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499235/tps61299-1-8v-100ma-output-from-tps61299

器件型号:TPS61299

工具/软件:

尊敬的先生:

 当 Vin = 0.9~1.5V 时、您想帮助检查1.8V/Vin 100mA 输出能力以满足客户的要求吗? 感谢您的帮助。

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gary、

    TPS61299可满足您的要求。