This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:短路测试损坏 BQ76952

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497082/bq76952-short-circuit-test-damage-bq76952

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的支持团队

我的客户遇到 短路测试损坏 BQ76952、详细测试数据请参阅附件。

thankse2e.ti.com/.../BQ76952-Test-data-summary_5F00_20250404.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cickey:

    您能否分享附件 Excel 文件要显示的更多详细信息?  

    在原理图中我注意到了一点:建议将 C18直接连接到 VSS、以防在瞬态事件期间损坏。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:Kian:

    附件是 Excel 文件。

    添加一些有用的信息:

    电芯为3.0V~4.2V、内部电阻 R = 2.5mΩ;

    2.80A 保险丝、内部电阻 R 约为1.0mΩ;

    3.80A 保险丝,如果100A 短路电流,则需要100s 可以烧坏;

      80A 保险丝,如果短路电流250A,需要300ms 可以烧坏;

    4、开始短路测试时, Vc62t 电压低于15伏 ,逐渐下降;约29.48毫秒时,电压降至0.15伏;

    客户想知道、当 AFE 以低于建议的电压运行时、平衡电路如何运行?

    附件是 e2e.ti.com/.../KA3012-short-test-cell-voltage-data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cickey:

    您能解释一下这个 Excel 文件想要表达什么吗? 每个列代表什么?  

    当 AFE 进入 SHUTDOWN 模式或检测到短路故障时、内部电芯均衡将立即停止。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kian

    客户使用多通道电压表来测试多点电压;第一列(A 列)是测试时间、每0.01s 测量一次。另一列是每次测试时测试 piont 电压。

    短路测试从27.92s 的时间点开始,您可以看到 H 列的压降到2.11v,为什么压降如此之低,因为电池内部电阻为25mΩ;总 电池组数为15系列,所以 Vout=4.2*15/(* 15 +1mΩ)* 1mΩ,因为在短路阶段,电池内部电阻和保险丝内部电阻随温度变化,所以25mΩ 电压也发生变化。

    按照您的答案操作、 当 AFE 进入 SHUTDOWN 模式或检测到短路故障时、内部电芯均衡将立即停止 。 如果压降太快、AFE 内部电路是否没有完成检测功能而没有启动 PROTECT 功能;或者说 AFE 进入 未知状态?

    根据客户测试结果、AFE 平衡电路可能开始运行、导致电芯电流从平衡电路流出。