This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51386:TPS51386中的 EMI 测试问题

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495493/tps51386-emi-test-issue-in-tps51386

器件型号:TPS51386

工具/软件:

尊敬的先生:

 我的客户正在对 TPS51386的产品进行测试。

他们希望消除393.75Mhz 和684.75Mhz 的辐射噪声。 在 SW 引脚(1nF + 10R)上使用 RC 缓冲器会限制684.75Mhz 时的噪声、但在393.75Mhz 时的噪声无法降低。 对这个问题有什么建议吗? 谢谢。

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    客户可以尝试在共模滤波器和输入电容器之间添加差模滤波器、该滤波器应该能够显著改善 RE。  您还可以尝试将 Rboot (2.2 Ω~5.1 Ω)与 Cboot (C70)串联。  建议选择屏蔽式电感器。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

     客户使用 EVM 测试 TPS51386 (19Vin、5V6A、带负载)。 他们添加 Rboot 和 Cboot 作为您的建议、但没有影响。 他们认为400MHz 可能是由 IC 重新分区。 你怎么看?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我在度假。 让我下周检查一下。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

     对案例有何评论?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary。

    它们是否有我上面提到的差模滤波器? 这将对 RE 更有效。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

     他们会修改 EVM 并添加文件格式作为您的建议。 添加 EVM 和客户电路板上的滤波器后、测试结果相同。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我可能没有好的建议、但最终的 RE 测试仍应基于客户电路板上的结果。  建议在他们的电路板上进行测试。 此外、建议为输出电容器选择具有较小 ESL 的陶瓷电容器。 谢谢。

    Aurora