This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3:设计问题

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490794/tpsf12c3-design-problem

器件型号:TPSF12C3
Thread 中讨论的其他部分:TPSF12C1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用时遇到了一些问题、您能为设计提供支持吗? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    请参阅以下常见问题解答。 发送原理图和完整的快速入门计算器。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    客户反馈他使用 PSIM 进行仿真、 这支持 PSPICE 模型、但是他们的 PSIM 管理员 告诉他、 TI.com 上的模型是加密的、无法导入。 有没有办法解决 这个问题? 谢谢。

    顺便说一下、您提到的常见问题解答中有模型、但现在还没有。  

     

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    加密的 PSPICE 模型在 TPSF12C1/3/-Q1产品文件夹中提供、而未加密的版本仅在 NDA 下提供。 请联系您当地的 FAE 以获得帮助。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    我是 FAE。 您能否进一步告诉我、我可以在哪里下载未加密的版本模型? 客户有 NDA。 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    联系 Naresh Adepu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁是 Adepu? 如何获取模型? 您可以直接在这里提供帮助吗? 客户正在敦促购买该车型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会通过电子邮件向您发送他的联系信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我已经通过电子邮件发送了信息

    谢谢。此致