This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:原理图审阅

Guru**** 2393265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496756/tps552892-q1-schematic-review

器件型号:TPS552892-Q1
主题:TPS552892中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

希望大家都好。

我的客户是 Xingyu。

目前、他们希望使用此器件进行平台设计、因此希望拥有可在不同工程中使用的标准原理图设计。

据我所知、投入和产出的条件是不确定的、不能进行全面的审查。 您能否回顾可以执行的零部件、 并帮助我指出需要确定的零部件?  我告知客户需要确定。  

e2e.ti.com/.../3678.TPS552892.pdf

BR、

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高链接、

    感谢您的联系。

    由于假期、我们将在星期一回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高链接、

    感谢您联系我们。 以下是我的反馈:

    建议在输入侧添加更多 MLCC 和一个电容器、以确保输入电压稳定。

    建议在输入和输出引脚中添加0402 100nF 电容器。

    建议使用 Isat>8A 的4.7uH 电感器

    此致、

    木林