This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645-Q1:WebBench 中 NC1上的 Rsense

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497879/lm65645-q1-rsense-on-nc1-in-webbench

器件型号:LM65645-Q1

工具/软件:

您好、

本部分的 WebBench 中似乎有错误。

我将该工具配置为获得3.3V 固定输出电压、并且在生成的设计中、NC1引脚上有一个称为 Rsense 的电阻器。

可能这是初步器件定义的其余部分、因为数据表中未规定此类电阻器、并且 NC1应为未连接引脚。

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好克莱门特。

    我会通知小组进行更正。

    请遵循 NC1的数据表建议。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    感谢上述帖子、我们更新了 WEBENCH 模型、根据最新的数据表、我们删除了 Rsense 电阻器、Nc1保持悬空。

    更新后的模型 暂定于 4月22日在 TI.com 上提供。  

    此致、

    Shaheen