工具/软件:
有关 TPS6594141BRWERQ1的更多问题
Q1:我尝试通过 TPS6594-Q1上的 GPIO8为高电平禁用看门狗、但 EN DRV 仍输出低电平、是否还有其他东西需要清除才能使 EN DRV 为高电平? 或者 EN DRV 只能由 MCU 设置为高电平、不能通过 禁用看门狗来设置为高电平 ?
Q2:看门狗默认模式是问答模式,已启用,长窗口,正确?
Q3:什么是长窗口默认值:772秒?
问题4:是否可以在初始化中更改长窗口值并将新值存储在 NVM 中?
Q5:当看门狗超时,它将对 nRSTOUT (引脚25 )发出复位命令,正确吗?
Q6: 看门狗超时后、输出 nRSTOUT 低电平仅处于看门狗触发模式、对吗?
问题7: TSP6594-Q1数据表第89页的图8-20中的复位延长时间是多少?
问题8: 超时时、看门狗 Q&A 模式不会发出任何 nRSTOUT?
问题9: 当看门狗超时发出 nRSTOUT 低电平时、数据表不清楚信号 EN DRV、nINT 和 GPIO11 (H_SOC_POR-1V8)的状态、这些信号的状态是什么?
谢谢