请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR34206-Q1 工具/软件:
您好、
我们在 设计中使用了 LMR34206FSC5RNXRQ1。
当 PG 引脚闭合时、布线电感(1uH 为最坏情况)和1nF 去耦电容器可能会导致短期高电流。 这将持续一 段时间(大约100ns)。
1)我们是否可以通过 PG 引脚处理指数衰减波形的任何额定电流?

1uH 和1nF 导致的波形、复位电阻为150 Ω

谢谢、
Sri Viswa.
谢谢