This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:电源电压超过26V

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25983, TPS1663, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496841/tps25983-power-supply-more-that-26v

器件型号:TPS25983
主题中讨论的其他器件: TPS1663TPS1685

工具/软件:

您好! 我将 通过24V 酸铅电池为 TPS25983供电。 这种电池类型的 最大电压可达29V。 如何将此器件用于此电池? 是否可以在 TPS25983 GND 和电池 GND 之间切换4个二极管(例如使用二极管提供负保护)、从而降低 TPS25983上的最大电压:29-4*0.5V=27V?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanislav:

    您能分享一下您的工作电流以及所需的任何特定功能吗? 我可以检查并推荐其他器件。

    如果您只想使用此器件、我可以考虑一些解决方案、但如果运行条件允许、最好使用另一器件。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我需要10A 的工作电流和16A 的峰值电流。 具体的功能包括:为300µF 的大电容器充电(主要使用 dv/dt)、OLD 为短路、HOT 为短路。 我想,这就是我所需要的一切。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、电容器有3000µF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanislav:

    我建议并联使用2个 TPS1663来获得12A 稳态电流支持。 此电子保险丝支持60V 输入电压。  

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12A 不足以满足我的项目。 我需要20A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanislav:

    我认为热插拔控制器+外部 FET 会是更好的解决方案。 让我添加我的同事、他们可以帮您解决这个问题。 请在下周初回复。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了 LM5069MM 与 SiR638DP MOSFET 和 dv/dt。 短路冷正常、电容负载冷正常、但短路热不正常、MOSFET 损坏:2MR 分流电阻器和1k + 220nF dv/dt。 出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    对于24V 和20A、您可以检查 TPS1685。 它们易于堆叠。

    2 - TPS1685就足够了。 TPS1685将从本周开始提供。

    谢谢

    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的答复! 是否可以连接阻断 MOSFET 来阻断到 TPS1685的反向电流? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    TPS1685中没有阻断 FET 驱动器。 尽管您可以在 TPS1685之前连接理想二极管以实现反极性保护。

    如果您想我们推荐理想二极管器件型号、敬请告知。

    谢谢  

    Amrit