This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:7.2V 电池充电 IC 选择

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS566231, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498544/bq25792-7-2v-battery-charging-ic-selection

器件型号:BQ25792
Thread 中讨论的其他器件:TPS566231BQ24170

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在寻找7.2V/3Ah 电池(2节串联电池)的电池充电 IC、该电池将接受12V 输入并为负载提供5V/6A 稳定输出。

您能否建议哪种 IC 可以满足该要求?

此致、

Chethan Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    TI 的充电器均不包含直流/直流电压调节转换器和充电电路。  直接电源路径充电器通过输入电压传递到输出(系统)。  NVDC 充电器在其输出端提供最小系统电压、然后输出跟随电池电压达到稳压值。  因此、您将需要2个 IC、1个电池充电器和1个直流/直流转换器。  要使用3A 充电电流的3小时电池充电、您可以使用 BQ24170、然后使用12V 至5V/6A 降压转换器、如 TPS566231。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的答复。  

    这2个 IC 符合我们的要求。 完成后、我们将分享原理图进行检查。  

    此致、

    Chethan Kumar