This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:关于从器件进入 EN 状态到开始开关的延迟时间。

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498613/lmr51430-regarding-the-delay-time-from-when-the-device-enters-the-en-state-until-it-starts-switching

器件型号:LMR51430

工具/软件:

您好的团队、

我认为在 EN 引脚上的电压达到 EN 电压上升/下降阈值后、器件会启动或停止开关。

此期间的延迟时间是多长时间?

你有这方面的数据吗?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您能否澄清一下:

    您是否询问从 EN 交叉阈值到输出开始上升的时间延迟?

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    感谢您的答复。

    是的、是这样。

    如果您能提供有关延迟时间的数据、将会很有帮助。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    这些是实验中获得的结果。

    案例1:Vin = 12V、Vout = 5V、Iout  = 2A

    ΔT = Vout 超过0.5* 5V 时的时间-使能交叉1.36V 时的时间= 2.5ms

    CASE2:Vin = 12V、Vout = 5V、Iout  = 2A

    ΔT = Vout 超过0.95*5V 时的时间-启用交叉时的时间1.36V = 4.3ms

    谢谢、

    Pramik Patel