This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867-Q1:相位裕度测量

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498842/lp8867-q1-phase-margin-measurement

器件型号:LP8867-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

应使用什么值的注入电阻器和注入电压来测量相位裕度?

您是否有任何有关 LED 驱动器测量环路的文档?

此致、

Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    抱歉、我们没有相位裕度测试的正式文档。 请遵循用于其他恒压升压转换器的标准测量程序。 以下是一些提示:

    1. 使用50Ω 注入电阻器。 在我们的 LP8867 EVM 上、保留了电阻器 R4以用于此目的、以便于评估。

    2. 对于输出电压约为30V 的系统、您可以从20~100 mV 的注入信号电平开始。 为了获得更好的结果、请考虑在较低频率下增加注入电平。

    此致、

    Suchen