This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:低负载条件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498659/tps63900-low-load-conditions

器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件: TPS63021

工具/软件:

您好、

我 最近问及了 TPS63021 (启用 PS)、但现在我们正在考虑将其替换为 TPS63900。

我们假设在以下条件下使用它、但您能否确认使用 TPS63900是否合适?

输入:3.0~2.0 V 电池

输出:3.3V 输出电压、25 μA 输出电流

在这些低负载条件下使用时、效率是否会超过90%、电池电流是否低于30 μA?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Kimba、

    请参考下面的效率曲线。 我认为 TPS63900是我们在您的应用中具有出色效率性能的器件。

    此致

    TAO