工具/软件:
您好 TI 社区、
我正在使用 TPS63021-DSJR 降压/升压转换器通过3.6V 锂电池为 LTE 调制解调器供电。 为了延长电池的使用寿命、我将 TPS63021连接到了工作电压为1.8V 的微控制器。 调制解调器仅在需要时通电、否则保持关闭状态。 EN (引脚12)、PS (引脚13)和 PG (引脚14)引脚由微控制器控制和监控。
以下是我的设置的详细信息:
-
输入电压: 3.6V 的电压 。
-
输出负载: 启动期间约为15mA (LTE 调制解调器最初处于关闭状态、在开机之前延迟~750ms)。
-
额外电容: 一个额外的88µF 电容器放置在靠近 LTE 调制解调器输入引脚的位置。
-
微控制器信号: EN 和 PS 引脚通过1.8V 控制信号馈送来启用 TPS63021。
问题:
TPS63021无法正常上电。 尽管输入电压为3.6V、但输出电压下的电压仅为0.65V。 EN 和 PS 引脚从微控制器接收1.8V 信号、根据数据表(VIH 阈值为1.2V)、该信号应足够。 LTE 调制解调器目前是连接到 TPS63021的唯一负载。
背景:
有趣的是、这个确切的电路以前在同一 PCB 上工作过两次、这使我怀疑这个问题可能与焊接或类似的间歇性问题有关。
已采取的故障排除步骤:
-
已验证输入电压在3.6V 时是否稳定。
-
确认了 EN 和 PS 引脚上的正确信号电平。
-
已检查电路中是否存在短路或连接不正确。
其他信息:
我随附了一系列 PCB 注释照片和电路连接、以便进一步检查。 可在该帖子中找到这些内容。
问题:
-
此问题是否与欠压锁定(UVLO)有关? 数据表提到了降低 VIN 的阈值约为1.5V。
-
是否担心在 EN 和 PS 引脚上使用1.8V 信号而不是将其直接连接到 VIN?
-
额外的输出电容(88µF)是否会导致启动问题或不稳定?
-
使用低初始负载(~15mA)时、启动行为是否存在任何已知问题?
对于进一步调试此问题、我非常感谢您提供任何见解或建议。
提前感谢您的帮助!
此致、
John