This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:+5V 至-3.3V 反相降压转换器电路仿真产生错误输出

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497598/lm43601-5v-to--3-3v-inverting-buck-converter-circuit-simulation-give-wrong-output

部件号:LM43601
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

你(们)好

WebBench 设计师为我提供了这个电路。  

在 WebBench 设计器中、仿真结果良好。

但我想使用 TINA-TI 对其进行仔细检查。

我下载了 PSPICE 模型、并将其转换为 TINA 模型并对该电路进行了仿真。 但它给出了错误的值。

这是 TINA 电路。

e2e.ti.com/.../Power-_2B00_5V-to-_2D00_3.3V.TSC

请帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试过在 PSPICE 中使用该模型?

    这可能是 TINA 转换后得到的。


    您也可以尝试第4.4.3节中的建议。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    根据您的建议、我了解了 PSPICE for TI 的存在并尝试了它。 它证明了设计很好很有效、将 PSPICE 库导入到 TINA-TI 中的过程中出现了故障。

    我想我未来会经常使用 PSPICE for TI。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴听到 它工作正常。  

    出于某种原因、本文档在上一篇文章中未随附、但为了将来的测试、您可以尝试使用本应用手册第4.4.3节中的建议: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf?ts = 1744152315137

    上述建议适用于没有专用反相模型的器件。

    由于此问题已解决、因此我将关闭该线程。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我实际上在想你所说的"第4.4.3节"。 所以、我觉得数据表和第4节都有"修订历史记录"。 哈哈...  

    祝你度过美好的一天!!!