This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:TIDA-00817是否仍可访问?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492964/em1402evm-is-tida-00817-still-accessible

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1BQ79616-Q1BQ79616

工具/软件:

您好、  

我目前既有 bq76PL455A-Q1、也有 bq79616-Q1。

首先,我想尝试这个评估。 模块、455用于主动均衡场景。 在这种情况下、我需要这些文件来检查 Bom 列表并查看设计。

此外、作为下一步、我要尝试使用616实现主动平衡。 是否可以使用此卡? 如果没有、是否有另一种主动平衡解决方案?

提前感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误了回复。 我想快速说明一下、主动平衡不仅意味着放电(被动平衡)、还意味着对电芯进行充电以实现平衡。 这是正确的吗?

    谢谢您、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为这是一个正确的定义。

    我这里的意思是、从理论上讲、如果我们考虑三节电池、则在被动平衡中、每节电池在70%、72%和75% SOC 情况下会降至70%。 在主动平衡中、我的意思是它捕获了平均 SOC (大约72%)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    遗憾的是、BQ79616不具备主动电池平衡功能。 从未在此器件上实现过这一点。 过去已在 PL455上实施此功能、但不再支持此部分。

    谢谢您、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次嗨、大家好。 很抱歉我迟到的答复。  

    但是、我仍然想知道。 正如我在标题中所说的、 是否有办法访问 TIDA-00817文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    您是参考此文件吗?: 16节锂离子电池有源平衡参考设计

    请记住、455是一个非常旧的部件、我们不再支持这些部件、建议使用616。

    谢谢您、

    Zachary