This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:使用电机负载充电

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498945/bq25798-charging-with-motor-load

器件型号:BQ25798
主题: BQ25750中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在实施 bq25798 (最大5A 的锂电池充电器)来为4节串联电池包充电。

该应用还将具有一个能够提供最大6A 电流的 BDC 电机、我希望能够在充电期间运行该电机。

第一个问题是根据数据表第8页的表8.3、Vbus 引脚的最大输入电流、其最大值为3.3A。 与5A 输出相比、这似乎实际上将是最大充电速率的主要限制因素、尤其是对于4S (~16.8V 充电电压)电池组、对吗? 如果是这样、具有外部 FET 的器件可能更有意义。

无论如何、 对于如何连接电机、我有几种选择、并且不确定 IC 在不同情况下的行为。

1.将电机负载连接到 SYS、我认为 SYS 限制为从电池到 SYS 引脚的放电电流为5A。 在这种情况下、总输入功率仍受3.3A Vbus 输入电流的限制、输出功率是电池和电机负载之和。

2.从 bq25798外部直接将电机负载连接到电池本身。 现在、电机电流仅受电池放电电流限制。

我的主要问题是 bq25798在电机和电池组合运行期间的行为如何? 如果 IC 提供固定的5A 输出、我假设这将仅由电池和电机动态共享、具体取决于电机负载的变化方式。 此配置是否会干扰充电终止检测或充电期间的其他电池检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于1、是、SYS 的输出将是转换器的最大输出(由于 IC 封装过热、通常仅为4.5A)、加上电池的最大放电电流(6A dc)。

    关于2、在补充模式下、电池与系统负载并联。  如果负载直接连接到电池、则说明充电器 在充电时无法区分充电电流和电机驱动电流是正确的。  因此、即使电池已充满电、它也不会报告终止。  大多数客户将电机连接到电池。

    我建议您使用外部 FET (例如 BQ25750系列)改用充电控制器。

    此致、

    Jeff