请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMG2100R044 工具/软件:
您好团队:
我的客户考虑将 LMG2100用于降压转换器。
但是、如果高侧和低侧 GaNFET 均关断、则 SW 节点会为 Hi-Z、因此电感器电流会导致非常高的电压。
问题1.
LMG2100的 SW 引脚在除死区时间之外的任何情况下是否都是 Hi-Z?
客户担心在操作过程中突然丢失 VCC 会发生什么情况。 这种情况是否会关闭 GaNFET 和 SW 并使其成为 Hi-Z?
问题2.
是否有任何保护功能可以防止 SW 节点变为 Hi-Z?
我们的一些 UCC 栅极驱动器产品会断开低侧 FET 以防止 Hi-Z 状态。
此致、
Kee Kuhara.