This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:VKA 为负值时的绝对最大值

Guru**** 2385340 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498588/tl431-abs-max-of-vka-for-negative

器件型号:TL431

工具/软件:

您好的团队、

指定了 VKA 最大值的绝对最大值、但未指定负值的绝对最大值。  

当他们对 VKA 施加-5V 的电压时、他们应该怎么考虑? 器件可能已损坏?

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    我正在与我的后端团队持续对话、讨论 TL431是否可以处理负电压。 从团队中听到反馈后、我可以获得反馈。  

    根据它们偏置阳极和阴极引脚的方式、该答案可能会有所不同。

    但一般情况 下、请注意、电压基准可提供与齐纳二极管相同的功能、但需要的电流要少得多、才能保持更精确的电压。  齐纳二极管和电压基准都需要在反向偏置模式下运行、以利用其击穿电压来调节电压。  

    一旦 ANODE 引脚比 CATHODE 引脚更加正向、如果您的客户计划将 ANODE 引脚接地并保持 VKA -5V、则会发生这种情况、将不再调节输出。

    如果您想详细了解 如何将电压基准用作稳压器、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/ta sszt575/sszt575.pdf?ts = 1743702772843 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=Where%20a%20Zener%20diode%20uses,make%20a%20zero%2Dtemperature%2Dcoefficient

    希望这一点得到澄清!  

    此致、

    Sila.