This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:为什么数据表中的电感值限制为15uH

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498611/bq25756-why-is-inductor-value-limited-to-15-uh-in-datasheet

器件型号:BQ25756

工具/软件:

大家好!

我基于 BQ25756完成了成功的设计。 在此工程中、我使用24VDC 电源为12S 或14S 电池充电、CC 电流限制为1A。 使用此设置时、一切都正常。

ºC、我尝试将 CC 电流增加到3A、但 MOSFET 会变得过热(在5分钟内达到90 μ A 左右)、因此我想降低开关频率(目前、它被设置为最大值600kHz)。 这将促使我增加电感器感值、但我受到 DS 中指定的15uH 最大值的限制。

因此、为了在300kHz 下将电感器纹波电流保持在 IL 的40%以内、我需要使用远高于15uH 的电感器。

最后、我想知道这种限制的来源以及降低开关频率的一些替代方法。

此致、

Roberto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    充电器的反馈环路具有内部补偿功能、电感不超过15uH。  从 下面的设计计算电子表格中、您能否确认开关损耗在 MOSFET 损耗中占主导地位?   

    https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。 这是功率损耗图。 默认情况下、MOSFET 规格为:



    功率损耗看起来不会太大。 这些是我需要的输入。 一切看起来都很好、除了 IL ripple %、大约为90%


    修改这个内部环路补偿没有替代方法?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我仔细检查了设计、15uH 是我们可以保证稳定性的最大值。  如果开关损耗确实是主要损耗、那么您可能需要选择栅极电荷更低的 FET 和/或更适合散热的封装(例如、带有散热焊盘)。

    此致、

    Jeff