This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:需要 TI 的微型芯片替代栅极驱动器

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498442/ucc5350-requirement-of-alternative-gate-driver-of-microchip-from-ti

部件号:UCC5350

工具/软件:

您好 TI  

我们需要 TI 的替代栅极驱动器。它能够匹配适用于3300V 微芯片 SiC MOSFET (MSC025SMA330B4N)的微芯片栅极驱动器 XIFM 智能栅极驱动器的规格和性能。我正在等待您的选择。

谢谢、此致

K.N.V.Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kayala:

    我发现的 XIFM Intelligen 即插即用3.3kV 栅极驱动器似乎是一款800美元的模块、可提供电源、用于隔离信号的光纤连接器和22mm 的间隙。

    我们没有光纤兼容的栅极驱动器。 我们的最大间隙 IC 是 UCC5350L-Q1、其间隙为15mm、典型驱动强度为10A。 只有70美分。

    我们有 UCC14141、这是一款集成型隔离式电源模块。 与基于变压器的解决方案相比、这可用于节省空间。

    此致、

    Sean