This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:电源问题

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480781/tpsm846c23-power-issue

器件型号:TPSM846C23

工具/软件:

尊敬的团队:

卸下堆叠配置中的一个电源模块后。 电源模块的输出电压为3.7V、而不是0.68V。

时钟都正常提供。 DIFFO 引脚仅显示0.004V、COMP 引脚显示4.41V。

您能说明一下 IC 可能存在的问题吗?

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您能否提供您的原理图、包括从堆叠配置中移除了哪个模块?

    您是否确认 VOUT 已连接到 VS+、VS-已连接到其余模块上的 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我已经从堆叠配置中移除了 U13。 从器件被移除。

    是的、VOUT 连接到 VS+、VS-接地。

    随附了原理图以供您参考

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    本周将发布回复。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    任何更新...

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

     

    对不起,来回弹跳,艾琳被指派来研究这一点。  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek

    看起来您在主器件+从器件和仅主器件配置下的 Vout 都高于预期。 如果是这种情况、那么问题出在主器件上。 现在、如果是主 IC 本身或原理图/布局、我们必须缩小尺寸。

    您是否尝试过使用最新的仅主配置设置新的可正常工作的 IC?

    如果交换 IC 无法解决问题、我们将开始记录该行为。 请附加波形以观察 VOUT、VIN、PGOOD 和(如果可能) FB 的启动和稳定状态。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    由于不活动而关闭 TT。 如果需要重新打开、请告诉我。  

    此致、

    Eileen