This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60420:XLMR604205SRAKRQ1

Guru**** 2491175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497007/lmr60420-xlmr604205srakrq1

部件号:LMR60420

工具/软件:

我想了解以下有关 XLMR604205SRAKRQ1 MPN 的紧急信息

说明是否与 MPN 匹配(是/否)?
更正了可订购器件型号
此器件是否采用 T&R 封装(是/否)。?
如果是、请提供正确的可订购卷带器件型号
状态(正在供货或已停产或 NRND)  
如果是 NRND、请提供 LTB 和 LTS 日期  
如果过时、建议精确地直接替换
包装(卷带包装、卷带、托盘、管装和散装)  
封装/外壳尺寸(以英寸为单位)
湿敏等级(MSL)
器件标识/顶部标识
安装类型:(表面安装/通孔)
符合 RoHS 标准、无需任何豁免(是/否)
此器件是否符合 AEC 标准(是/否)
如果 AEC 符合要求、那么它是否能够支持 PPAP? (是/否)
如果它不支持 AEC 和 PPAP、请建议使用相同的外形、适用性和功能进行完全替换
数据表链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已提交获取此信息的请求。 我会在收到后立即将其发送。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新? 我迫切需要它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 Ping 负责此事的团队。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看数据表的第11节、了解您需要的此信息。  

    如果缺少任何特定内容、但在数据表中找不到、请告诉我。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到数据表、请尽快提供上述详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表- www.ti.com/.../lmr60420.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 XLMR604205SRAKRQ1 MPN 的数据表、在您提供的数据表 XLMR604205SRAKRQ1 MPN 不匹配、请提供 XLMR604205SRAKRQ1 MPN 的所有必需信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    XLMR604205SRAKRQ1是样片原型、由于此产品已发布、因此只有 量产 OPN LMR604205SRAKRQ1

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR604205SRAKRQ1您提供的数据表中也找不到此 MPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1表示汽车级。 汽车级和非汽车级的所有信息都是相同的。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表中提供的订购信息、LMR604205SRAKRQ1 MPN 也不匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带 S 的器件表示它具有展频、这是一项特性、不会改变封装。  

    所有 LM60420 OPN 将在数据表中提供相同的信息

    此致、

    Rahil