This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50-R1 PRES 引脚

Guru**** 2490185 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50-R1, BQSTUDIO, BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498600/bq40z50-bq40z50-r1-pres-pin

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、EV2400、

工具/软件:

e2e.ti.com/.../Press_5F00_config_5F00_function.c

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我们目前正在使用 BQ40Z50-R1、并阐明 PRES 引脚的预期行为。

我们打算通过将按下按钮拉至 GND 来激活 BQ、并通过将其与 GND 断开来停用。 但与我们的预期相反、默认情况下、Press 似乎较低。

这就引出了一个问题:PRES 引脚上是否有我们可能不知道的内部上拉电阻器?

 

为了进一步研究这一点、我们使用 ManufacturerAccess ()命令读取 DA Config 寄存器(0x495D)并收到以下结果:DA Config:0x0004...这表示:

  • 位2 (NR)= 1→PRES 功能已禁用

我们从技术参考手册中了解到:

"NR = 1"会禁用基于 PRES 的检测、而器件会忽略 PRES 输入。

我们要确认:

  1. 我们对 DA Config (NR)中的位2的解释是否正确?
  2. 未连接时、PRES 上是否存在内部上拉或默认的低电平状态?
  3. 设置 NR = 0 (通过 DataFlash)是否足以启用基于 PRES 的检测?

请注意、我们使用 ATmega328PB 微控制器通过 I²C μ s 与 BQ40Z50-R1进行通信。
I²C 不使用 EV2400或 BQStudio 等 TI 工具、因此我们完全依赖通过 SMBus/μ s 进行低级寄存器访问

我们用于读取 DA 配置寄存器的 C 函数附在此电子邮件中以供参考。 如果在我们的阅读过程中有任何错误解释或错误操作、我们将非常感谢您的反馈。

 

 

我们还计划在不久的将来从 BQ40Z50-R1转换为 BQ40Z50-R2。

  • R2版本中的布局或命令结构是否有任何根本性的变化?
  • 您是否有任何实用的软件迁移技巧、最佳实践或边缘情况、数据表中可能并不直接说明?

 

提前感谢您的支持!

此致、Markus Klingspiegel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    您的问题已收到、将立即得到解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    请查看 数据表的第9.2.2.2.3节、该节讨论了电量计中的内部上拉电阻。在使用电池电量计方面、由于 BQStudio 便于用户使用并在后端进行大量工作、我建议使用它。 为了了解 R1和 R2之间的差异、我要查看技术参考手册、因为这里有许多低电平变化、而对于边缘情况、请参阅 BQ40z50-R2的 E2E、了解不同的边缘情况如何发挥作用。

    BQ40Z50数据表:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq40z50.pdf?ts = 1744230316720 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z50

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢有关数据表的提示、但要回答这个问题、您能告诉我 DA Config 的方法是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus

    我请参考第5.4.4.1节、以便更好地了解这会如何影响 SHUTDN 引脚和 NR 关系、因为 NR = 0似乎会导致 SHUTDN 引脚被忽略。

    谢谢您、
    Alan