工具/软件:
您好、TI
我想确认 settingus Rzx、Ra、Rb 和 Rt。
(1)增加 Rzx 改善了 Ithd.【图1】
Rz 增加多少是合理的? Rzx 的增加是否会产生任何负面影响?
此外、当 Rz=136k 时、Vout 在启动后的几十秒内在390和400V 之间波动。 当 Rz=112k 或更低时没有波动。 你认为这是什么原因?
(2) Ra 和 Rb 比数据表中的【小一个数量级是否有任何影响?】图2
ra=860k (日期表8.61MΩ)、rb=15k (日期表133kΩ)
另外、我应该在什么级别调整 CINACX?
(3)如何计算 Rt?
数据表显示了公式(48)和(49)、第7页列出了 Rt=133k 的 KTH 和 KTL。 KTH_MIN 为0.36、KTL_MIN 为3是否正确? (我想确认使用Rt=133k 的值来计算 Rt 是正确的。)
此外、我想知道公式(48)和(49)中的参数是133k 和4.825V。
此外、我认为降低 Rt 会延长开关导通时间、但 Rt 的下限是多少、原因是什么?
背景是当 Rt=100k 时、在 AC=85,115V 和265V 时 Vout=400V、但在 AC=220V 时降至360V。 我确认、当 Rt=220V 时、82kΩ 在 AC=220V 时变为400V。 因此、我想确定这个 Rt=82k 是否合理。
您能给我一些建议吗?e2e.ti.com/.../3326.UCC28064A.pdf