This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132:合适的器件建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: REF4132, REF50E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498161/ref4132-suitable-devices-recommendation

器件型号:REF4132
主题中讨论的其他器件: REF3425REF50E

工具/软件:

抄送

e2e.ti.com/.../ON_2D00_MC1403.pdf

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    如果输入电压可以小于或等于5.5V、REF4132B25DBVR (REF4132)是替代此器件的不错选择。

    如果输入电压可小于或等于12V、REF3425IDBVR (REF3425)是替代此器件的理想选择。

    如果输入电压可能小于或等于42V、REF5025EIDR (REF50E)是替代此器件的一个不错选择。  

    什么是终端设备?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    对上述答复是否有任何更新?

    谢谢、

    杰克逊