This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:ADC 采样基准电压

Guru**** 2490615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500014/bq3050-adc-sampling-reference-voltage

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:BQ8050、BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

    我对 芯片 BQ8050的 ADC 采样基准电压有一些疑问

a. BQ8050芯片的 ADC 采样(电压、电流、温度)的基准电压是否都具有相同的基准电压?  

B. 基准电压是否可以从外部引脚测量?

c.是否 可以通过命令读出基准电压?

期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    A - ADC 采样的电压基准与 Vref 内部的基准电压相同、典型值为1.225V

    B-无法测量外部引脚的内部基准电压

    c -您可以通过 BQStudio 寄存器选项卡查看电流、电压和温度值、但无法查看 bqstuido 算法正在处理的原始电压值

    谢谢您、
    Alan